This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16209A:四个 SPI 应用问题

Guru**** 2514975 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16209A, TMUX1574, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891781/sn74cbt16209a-quad-spi-application-questions

器件型号:SN74CBT16209A
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TS3A27518E

《学习用于 SPI 应用的 SN74CBT16209A》

  1. SN74CBT16209A 能否 支持双向 SPI 四路 IO 应用?
  2. ISN74CBT16209A 是否可以 支持以50MHz 运行的 SPI 时钟?
  3. 对于3.3V SPI 应用,SN74CBT16209A 的转换延迟规格是什么?
  4. 它的输入和输出推挽或开漏?
  5. TI 是否有 SPI 参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. SN74CBT16209A 是一款双向交叉点/交换开关、一个通道中的两个通道中的每一个都可被连接或者作为输入或者输出进行交换。  
    2. SN74CBT16209A 具有200MHz 的带宽、支持50MHz 的 SPI 时钟。
    3. 开关到转换信号路径的开关时间可在以下数据表规格中找到。 T (PD)表示输出从一个信号路径转换到另一个信号路径的时间。 t (en)表示信号路径上升所需的时间、t (dis)表示信号路径下降所需的时间。 您还可以使用数据表中的图来解释参数测量。

    4. 开关输入/输出通道的架构为无源 FET、将以最小失真(不是推挽或开漏)将输入信号传递到输出端。
    5. 您能告诉我有关 SPI 应用的更多信息吗? TI.com 提供了许多终端设备可用的参考设计。 您正在寻找哪些特定信息或组件?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我建议查看使用 TS3A27518E 或 TMUX1574。 器件是支持 SPI 应用的2:1开关。 您可以使用两个背靠背2:1开关(因为开关是双向的)来实现交叉点/交换功能。 根据系统要求、这可能是提高性能、尺寸或价格的选项。

    您的总线中总共有多少条数据路径(位)?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在要关闭该主题。 如有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致、
    Kate