This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:在 Vcc 连接电源轨的情况下、该开关的最大电流消耗(最坏情况)是多少。

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892842/sn74lvc1g3157-what-is-the-maximum-current-consumption-worst-case-of-this-switch-that-see-power-rail-attached-to-vcc

器件型号:SN74LVC1G3157

E2E、  

您能回答以下问题吗?

 

组件 sn74lvc1g3157:我很难找到连接到 Vcc 的电源轨的此开关的最大电流消耗(最坏情况)。 是500uA 还是100mA

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    SN74LVC1G3157的最大电流消耗不是500uA 或100mA。  根据 ICC 规范、最大电流消耗为35uA:

    建议将控制逻辑引脚 S 驱动至 Vcc 或接地。  在测试条件 S 引脚 S= Vcc-0.6V (Delta ICC 规范)下、可能会出现过多的电流消耗或高达500uA 的电源电流变化。   这在许多逻辑器件中很常见、因此建议将控制引脚驱动至 Vcc 或接地。 如果您将 S 引脚驱动至 Vcc 或接地、这将不会是问题。  本应用手册 《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》 提供了有关此主题的更多信息。  

     绝对最大额定值不是建议的工作条件、这些规格可能会对 IC 造成永久损坏。  在正常运行下、Vcc = 5V 至 Vcc 时、电流消耗将达到35uA。  但在异常运行情况下、例如器件 I/O 引脚暴露于大于 Vcc 的电压(超出规格)、可以从信号路径驱动更大的电流到 Vcc。  如果从信号路径驱动到 Vcc 的这些大电流超过100mA、则器件可能会永久损坏。   

     

    谢谢

    Saminah