This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:所有4个通道均运行时的电源电流/功耗是多少

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892641/ts5a23157-q1-what-is-the-supply-current-power-consumption-with-all-4-channels-operating

器件型号:TS5A23157-Q1

大家好、

您能告诉我  TS5A23157-Q1 在所有4个通道正常运行时消耗的总租费吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam Lee:

     TS5A23157-Q1 在  –40°C 至125°C 的整个温度范围内的功耗  小于10uA。  您可以在数据表的 I+规格中看到。

    谢谢

    Saminah