This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:SEL1 =低电平选择 S1B、对吧?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892234/tmux6136-sel1-low-selects-s1b-right

器件型号:TMUX6136
主题中讨论的其他器件:AM26LV32

您好!

在数据表[1]中、似乎没有说明 SEL1的高/低电平(或 SEL2的 S2A/S2B)选择了哪个端口、S1A 或 S1B。  尽管图20看起来 SEL=High 选择 SB、但我们确认的实际行为是 SEL=High 选择 SA[2]。  是的、不是吗?

我在 AM26LV32数据表[3]中发现了类似的打印错误。  请参阅图4的右上角;A 和 B 应该交换。

此致、

[1] SCDS397 - 2018年11月
[2]、这迫使我们稍微修改原型板。
[3] SLLS202G - 1995年5月- 2017年10月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsumi、

    关于 TMUX6136、请参阅数据表第19页的下表(1)、确认 SEL=1将 SA 连接到 D。感谢您指出图20 (转换时间测量设置)中的拼写错误、我们将相应地对此进行更新。

    有关 AM26LV32数据表中的错误打印、请创建单独的 E2E 帖子、以与支持该器件的团队确认。

    感谢您将此事提请我们注意!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、
    感谢您的快速回复。  哎呀、这个问题完全是由于我的俯瞰。  或者我应该在这里提出一个问题。  很抱歉听到噪音。

    此致、