This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:电压电平问题

Guru**** 2485395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892430/sn74cb3q3257-voltage-level-questions

器件型号:SN74CB3Q3257

在数据表中、该器件适用于0.8V 至5V IO 电压。

当 VCC 为3.3V 时、据说 VIH 最小值为2V、VIL 最大值为0.8V、它是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    VIH 和 VIL 是 开关更改内部信号路径所需的开关控制信号电平。

    VIH 是输入控制信号 达到逻辑"1"高电平值所需的最小电压
    VIL 是输入控制信号 保持逻辑"0"低电平值的最大电压  

    当您的电源处于建议的工作范围(2.3V 至3.6V 最大值)时、此开关上的 VI/O 电压指定为0-5.5V。

    您将注意到、该器件的 VIH 和 VIL 规格基于您在中运行的 VCC 范围。

    有关 VIH、VIL 控制信号电平的更多详细信息、请观看我们的高精度实验室视频。开关和多路复用器:输出/输入逻辑电平(VOH、VOL、VIH、VIL)

    谢谢

    Saminah