This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:申请 TS3A27518 TSSOP-24封装 IBIS 模型!

Guru**** 2486205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891739/ts3a27518e-request-the-ts3a27518-tssop-24-package-ibis-model

器件型号:TS3A27518E

您好、先生、

我使用 的是 TS3A27518EIPWRQ1、此设计中采用 TSSOP-24封装。 我想拥有用于信号仿真的 IBIS 模型。 但是、当我从 网站上下载 ts3a27518.ibis 模型并通过 TextPad 将其打开时、我看到此 IBIS 适用于 QFN 24引脚(RTW)和  BGA 24引脚(ZQS)。 您能帮我获取 TSSOP-24封装 IBIS 模型吗?

此致、

胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    感谢您使用 e2e -让我检查一下 我们是否提供了 TSSOP-24 IBIS 模型、然后返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiah、

    顺便说一下、我会再问一个问题。 在我的设计中、我将 SPI_CLK 连接到 NO 引脚并期望 COM 引脚上的输出。 当我使用 Hyperlynx 将模型 TS3A27518 IBIS 分配给我的电路时、我看到 NO 和 COM 都是输入、因此 Hyperlynx 可能无法理解 COM 引脚上的输出时钟。 你可以帮帮我吗?

    此致、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    您能否说明一下您尝试使用输入/输出缓冲器信息规范(IBIS)模型实现哪些目标?  ? 该器件只是一个导通 FET、因此 IBIS 模型可能无法为您提供大量有用信息。

    IBIS 模型通常用于具有缓冲输入和输出的器件。 我们仅有的缓冲输入是我们的选择和使能引脚。 实际的信号路径不会进行缓冲、因此它们通常不会为这些开关制作 IBIS 模型。

    请参阅随附的 E2E 帖子、了解这可能不适合您的仿真需求的原因。  

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我同意。 该多路复用器是无源器件、因此应附带 S 参数、而不是 IBIS 模型。 IBIS 模型通常仅包含有源组件。 但是、我在 TI 网站上没有看到 TS3A27518E 的 S 参数、而只是 IBIS 模型。 您是否具有此 MUX 的 S 参数模型?

    此致、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    我们没有此部件的 s 参数模式。  

    您可以在  产品文件夹中使用 TS3A27518的 HSpice 模型。

    我已离线向您发送了有关如何提取文件的详细信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiah、

    您能帮助解决问题吗?

    此致、

    胡伊