This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:结温

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892115/sn74cb3q3245-junction-temperature

器件型号:SN74CB3Q3245

大家好、

你好。

 SN74CB3Q3245RGYR 的结温 Tj 是否与150°C 的存储温度相同?

谢谢。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    器件的最高结温将存在于最高环境温度和通过器件的最大功率下。  由于 CB3Q 是低功耗器件,因此您还可以看到最高存储温度为150摄氏度,远高于正常低功耗运行期间的结温上升。

    请参阅此常见问题解答文章、了解如何计算信号开关的最高结温。

    在 RGY 封装的建议工作条件下、我计算得出的最大自发热为112°C。

    谢谢

    Saminah