This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:我需要具有三种不同状态的5V 器件、即 NC、NO 和三态(器件加电时)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892109/ts5a3153-i-need-5v-device-with-three-different-states-i-e-nc-no-and-three-state-when-the-device-is-powered-up

器件型号:TS5A3153

E2E、

我正在寻找具有以下规格的模拟开关(不确定 SPDT 是否可以工作):

 

  • 它们需要区分三种不同的状态、即 NC、NO 和器件上电时的三态
  • 当开关未加电时、所有引脚必须处于高阻抗状态(即使是 COM 引脚)
  • 输入可耐受3.3V 或5V 电压

 

您是否确认 TS5A3153是适合考虑的器件?

 

提前感谢您的友好支持、  

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.您需要一个2:1器件、使其具有常开(NO)、常闭(NC)、 和高阻抗状态(三态)、要在开关通电时实现高阻抗状态、您需要找到具有使能(EN)或抑制(IN)引脚的器件、以禁用整个信号路径。  

    为了在开关断电或 Vdd=0V 时满足高阻抗要求 、您需要找到具有断电保护功能的器件。

     使用 TI.com 搜索 工具、您可以筛选2:1器件、断电保护功能和<5V 电源。 并对价格进行排序。  前几项结果没有使能引脚来在开关加电时实现高阻抗状态、因此 TS5A3153是具有使能引脚的理想选择。    

     

    2.开关具有关断保护功能,并在 关断模式下提供隔离,V+=0 。当 V+=0时,请参阅 NC、NO 和 COM 的泄漏规格

    3.该器件的输入信号范围为0至 V+-根据您使用的是3.3V 或5V 电源,它可以提供轨到轨支持。

    谢谢

    Saminah