This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:需要有关每通道控制阻抗和电流的信息。

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892063/ts3l301-needed-information-on-the-control-impedance-and-current-per-lane

器件型号:TS3L301
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

大家好、

我们计划在  项目中将 TS3L301DGGR 器件用作模拟开关。 我们使用  TS3L301DGGR 打开和关闭 RJ 45 in 和 RJ 45 out 之间的 TX/RX 通道 、如下图所示。  

您能否帮助我们、如果我们使用两层 PCB、而不在 RJ45的 TX 和 RX 通道的 PCB 中维持控制阻抗、会出现什么问题? 请告诉我、信号通道中是否会有数据丢失? 我们不在 RJ 45和模拟开关之间使用磁性变压器。

如果您还让我知道在没有磁性变压器的情况下、RJ45 (1000B-T)的每个通道中将有什么电流流动、那将非常有帮助。 我发现的导通状态开关电流为  TS3L301DGGR +/- 128mA。   是否建议使用 TS3L301DGGR IC?

此致、

Harshavardhan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 以下是从另一个高速模拟多路复用器(TS5MP646)的数据表中获取的一些布局指南建议、但 PCB 布局是一种系统设计选择:

    • 将电源去耦电容器尽可能靠近 VDD 和 GND 引脚放置。 电源布线、电源和接地以及信号 I/O 线、时钟和数据之间的间距应至少为信号 I/O 线竞宽的三倍、以保持信号完整性。
    • 布线的特性阻抗必须与接收器和发送器的特性阻抗相匹配、以保持信号完整性。 使用最少的过孔和角对高速布线。 这将减少阻抗变化量。
    • 当有必要使走线旋转90°时、使用两个45°的匝数或一个圆弧、而不是进行一次90°的转弯。
    • 请勿将高速走线布置在晶体、振荡器、外部时钟信号、开关稳压器、安装孔或磁性器件附近。
    • 避免信号线上的桩模块。
    • 所有 I/O 信号布线都应在连续接地层上布线、不会中断。 从布线边缘到接地平面中任何断开的最小宽度必须是布线宽度的3倍。 在 PCB 内部信号层上布线时、高速布线应位于两个接地层之间并保持特性阻抗。
    • 高速信号布线的长度必须尽可能匹配、以最大程度地减少数据和时钟线路之间的偏差。

    通过开关驱动信号的电流取决于系统。 建议确保流经开关的持续电流处于建议的运行条件内。

    此致、
    Kate