This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:申请设计审查。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891334/ts3l110-request-a-design-review

器件型号:TS3L110

你好

我请求查看随附的原理图文件的设计

e2e.ti.com/.../Schematic-File.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您分享原理图。 我们将对其进行审核、并通过反馈/意见返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saminah

    我等待您的反馈。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您的耐心等待。 请参阅以下有关所附原理图的注意事项:

    • VCC 为3.3V、μF 0.1 μ F 电容器从 VCC 连接到 GND -看起来不错
    • GND 接地
    • 只要遵循电压电平和持续电流的建议运行条件、Yx 和 IxO、Ix1看起来正常。
    • /E 连接到 GND 以确保开关的定义状态
    • S 由 FPRYCON0Y 驱动-确保定义的开关操作符合以下逻辑电平条件:VOH>VIH、VIOL <VIL

     针对器件运行的建议:在控制和信号引脚之前、请始终先对 VCC 进行排序。
    请遵循数据表中的布局指南建议、以提高系统性能。

    此致、
    Kate