This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:申请设计审查。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891335/ts3a24159-request-a-design-review

器件型号:TS3A24159

你好

我请求查看随附的原理图文件的设计

e2e.ti.com/.../8255.Schematic-File.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您分享原理图。 我们将对其进行审核、并通过反馈/意见返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

      有关 TS3A24159 原理图审阅、请查看我的以下评论:

    • VCC - 3.3V 时 、从 VCC μF GND 的0.1 μ F 电容器看起来不错
    • GND 接地
    • IN1由 Arad_AVS_CNT 驱动-原理图中没有 有关 Arad_AVS_CNT 的详细信息-确保满足以下条件以确保器<VIL 件正常运行:VOH>VIH;VIDO
    • NO1、COM1和、NC1看起来正常
    • 是否未使用 NO2、COM2、IN2、NC2?  连接任何未使用的引脚必须通过50 Ω 电阻器接地、以防止信号反射回器件
    • IN1被下拉至 GND、以避免因引脚悬空而产生的意外开关位置。

     器件运行建议:始终先对 VCC 进行排序、然后是 NO 或 COM

    谢谢

    Saminah