This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:高电压容差器件建议

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891266/ts5a3159-q1-high-voltage-tolerance-device-recommendation

器件型号:TS5A3159-Q1

大家好、

有一位客户希望使用 MUX 来更改 GPIO 的初始状态。 这里是此应用的方框图、他们需要一个用于此应用的34通道器件。

要求参数:

VCOM 容差大于60V;

VCC 容差大于40V;

正常 Vcc=5V

频道编号:34


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为我们提供这次机会。 请与我们的系统工程团队进行离线跟进。

    此致、
    Kate