This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:在 TS5MP645中使用 CSI/DSI 同时查询

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/891154/ts5mp645-query-for-simultaneously-using-csi-dsi-in-ts5mp645

器件型号:TS5MP645

尊敬的 TI:

我对 TS5MP645有疑问。

该 IC 具有2个 mipi 输入端口、

在此 IC 中,我能否为每个输入配置不同的 CSI/DSI?  

例如、在第1个端口上、它使用 CSI 输入;在第2个端口上、它使用 DSI 输入。

 TS5MP645的输出当然是选择、2个输入之一、

是否可以使用此配置?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    您可以使用一个用于 CSI 的端口、使用一个用于 DSI 的端口。  TS5MP645可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件连接至单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块。

    确保 您的应用的信号处于建议的工作条件内。  

    谢谢

    Saminah