This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:用于 RS-170 (NTSC)视频信号但配置为8:1的多路复用器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, TS3V713EL, TMUX1308, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/890306/ts3v713el-mux-for-rs-170-ntsc-video-signals-but-8-1-configuration

器件型号:TS3V713EL
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3251TMUX1308TMUX1208

我希望您能帮助回答此客户问题,或者向我指出能够回答的人。

 

我正在尝试使用 SN74CBTLV3251作为 RS-170 (NTSC)视频信号的多路复用器。 我认为这不起作用,因为它无法通过视频信号的负同步典型值。

e2e.ti.com/.../Converting-single_2D00_ended-video-to-video-in-single-supply-systems-.pdf

 

我看到有一些 TS3V713EL 视频多路复用器、但没有8:1配置。

 

您是否知道任何模拟多路复用器是否能够很好地传递小负电压、并具有此应用所需的带宽(>20MHz 3dB BW)?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请看一下这篇类似的 E2E 帖子:

    由于无法保证超出建议工作条件的性能、因此您可能能够对信号进行直流偏置、以便在单电源多路复用器的建议电压范围内运行。  

    如果您对8:1多路复用器感兴趣、并且不需要断电保护、我建议查看 TMUX1308或 TMUX1208、它们是具有1.8V 兼容控制输入、先断后合和失效防护逻辑等附加功能的较新器件。

    此致、
    Kate