This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供负载开关建议

Guru**** 2486045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889370/asking-for-the-load-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS1H200A-Q1

大家好、

客户正在寻找20V 输入电压、1A 负载开关。

您是否会为此推荐合适的解决方案?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关太弱。 查看 电源开关、例如 TPS1H200A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Scott Hsieh、

    工作电压是否为20V? 什么是应用程序?

    您能否通过电子邮件联系以共享选项。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Scott Hsieh、

    您能告诉我们这些要求吗?

    此致、Rakesh