This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:泄漏电流规格

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TLV6741, TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889754/tmux1511-leakage-current-specs

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TLV6741TMUX1111

您好!

我想在数据表第9.2.2节(跨阻放大器反馈控制)中讨论的应用中使用 TMUX1511。 在第9.2.2.2节中、声明如下:"TMUX1511的典型导通泄漏电流小于10pA。。。"。 但是、如果四个开关之一打开、而其他三个开关关闭、则会将关断泄漏电流添加到光电二极管电流中、这是一个误差源。 图10显示了关断泄漏电流与温度的函数关系、在大约60C 时约为300pA。 导通泄漏电流图(图8)显示了大约60C 时的10pA、对应于上述文本。 现在、我们有三个分别为300pA 或900pA 的关断开关。 尽管与10uA 示例相比、关断泄漏电流仍然足够小、并且仍然满足1%的精度、但它似乎超过了10pA 的低导通泄漏电流。 那么、我的问题是、不应该基于关断泄漏电流进行计算、因为这是主要的误差源?

我的第二个问题是有关6.5电气特性部分中的泄漏规格。 与典型值10pA 和30pA 相比、导通和关断泄漏电流规格具有非常高的最大和最小值50nA 和100nA。 再次查看图10、在整个温度范围内、断开泄漏电流在0nA 至0.8nA 之间变化。 但第6.5节中的规格范围为-100nA 至+100nA。 如果我要设计一个具有四个开关和一个非开关反馈电阻器的电路、那么我需要考虑-400nA 至+400nA、这是导致电路误差的最大泄漏电流(过热)。我的问题是、50nA 和100nA 是要设计的实际最大值吗?

顺便说一下、TLV6741运算放大器数据表第8.3.6节中对"典型规格和分布"进行了出色的讨论。 在讨论中、我将泄漏电流的典型规格为10pA 或30pA、作为一个 sigma +平均值(最有可能在25C 时)。 我意识到泄漏电流与温度有很大的相关性、但绘制的值与指定值之间的关系似乎毫无意义。

欢迎提出任何意见或解释。

谢谢、  

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的深思熟虑的问题和对运算放大器数据表的参考。

    1. 您在第9.2.2.2节中提到的声明将导通泄漏电流作为信号精度的考虑因素。 关断泄漏电流是测量中的主要来源。 数据表中的此示例保持开路状态、因为处于导通或关断状态的开关数量有多种组合。 您可以使用这些图来计算函数的估计误差(正如您在60C 时所做的那样)、正如您提到的、该误差应满足1%的精度。
    1. 典型特性图显示了不同电压和温度下的典型值趋势、而规格最大值和最小值也考虑了工艺变化。 您选择设计的最大值取决于您的系统应用精度需求。 许多客户根据系统精度要求设计典型参数。

    我还建议查看 TMUX1111。 TMUX1111是一款高精度开关、泄漏电流规格显著降低(即使在60C 时也是如此)。 请告诉我您对 TMUX1111的看法!

    此致、
    Kate