This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3306:ESD 信息

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889906/sn74cbt3306-esd-information

器件型号:SN74CBT3306

大家好、我们希望确认这些器件的 ESD 信息。

SN74CBT3306PWR
TLV2463CDGSR
SN74CBT3125PWRG4
SN74CBTD3384PWR
74CBTLV3125PWR
SN74CBT3125RGYR
74CBTLV1G125DBVRG4

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们有 一些器件的 ESD 数据:

    TLV2463CDGSR =>  CDM:1500V;HBM:4000V   

    74CBTLV1G125DBVRG4 => HBM:1500V  

    我在离线模式下与您分享了有关这些器件的一些详细信息。

    谢谢

    Saminah