This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:关于始终使能 EN。

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889206/tmux136-about-always-en-enable

器件型号:TMUX136

您好!

 

关于 TMUX136上的 EN、我的客户提出了一个问题。

(问题)

・EN 始终使能时,设备上是否有任何问题?

例如、在以下情况下是否存在任何问题?

1) 1) EN 启用后、TMUX136上电。

2) 2) TMUX136保持断电。 然后、在 EN 启用后、信号输入到信号路径 A/B

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    TMUX136具有高阻抗模式、可在器件未使用时将所有信号路径置于高阻抗状态。 当 VCC 引脚上没有电源时、这是关断保护特性、强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式。

    当器件未通电时、这是否可以回答您的问题、或者您是否正在寻找从 A 到 B 的信号路径?

    谢谢

    Saminah