This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:我需要在电路板上使用2个 TMUX1308、并且 GPIO 有限。 是否可以短接 A0、A1和 A2?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889192/tmux1308-i-need-to-use-2x-tmux1308-on-my-board-and-have-limited-gpios-can-i-short-a0-a1-and-a2

器件型号:TMUX1308

E2E、

我使用的是2个 TMUX1308、没有太多可用的 GPIO、能否用 U2的 A0 A1 A2短接 U1的 A0 A1 A2?

 

能否通过在/EN 引脚周围放置来启用/禁用 U1或 U2

 

请告诉我、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您的 GPIO 有限、则可以根据需要将控制引脚短接在一起(Ax、ENx)、以便与系统的预期功能保持一致。

    您使用2x TMUX1308的应用是什么?

    此致、
    Kate