This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:我们已经获得了 TI 故障报告、它指示楔形垫上的 EIPD、我们需要您的帮助来解释哪些情况会导致楔形垫损坏 EIPD?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/888982/ts3a5018-we-have-got-ti-failure-report-it-indicates-eipd-on-wedge-pad-we-need-your-help-to-explain-which-kind-of-conditions-will-lead-to-eipd-of-wedge-pad-damages

器件型号:TS3A5018

我与 Xiajian 有相同的问题、我们有2个故障 TS3A5018、在 TI 故障分析后、它指示楔形垫上的 EIPD、您能帮助我们检查一下吗:

1) 1)哪种情况会导致楔形垫的 EIPD?

2) 2)您能否帮助检查我们的应用是否存在问题?e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2002_2D00_00903-FA-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们正在讨论您的问题、我将很快向您回复。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据从故障分析中获得的证据、最可能的原因是电子诱发的物理损坏(EIPD)。 根据此问题的特性、制造不合格的情况被认为不太可能发生。 因此、客户报告的问题可能是应用环境中的 EIPD 引起的、TI 建议客户评估应用环境中的瞬态或稳态电气过载源。 需要对客户的电路板环境和客户的测试环境进行详细的分析和测量,以确定 EIPD 的具体原因。

    EIPD 可能会在组装或测试期间发生、也可能是由于系统设计或规格违规所致、如下所示:

    虽然原理图中没有明显的问题、但务必严格遵循以下准则、以防止应用中出现 EIPD。

    应用参数

    • 在运行条件和测试条件下对应用系统进行测量:
      • 确认应用符合数据表中的所有绝对最大额定值和建议运行条件(包括电压、电流、时序和温度测量);
      • 确认应用中每个器件都遵循电源定序数据表要求;
      • 确认应用中每个器件都遵循数据表斜坡速率要求;
      • 确认电路板上的节点在预期电压下运行;
        • 具体地说,确认意图处于相同电位的节点对处于相同电位;
      • 确认电源线和信号线没有过量噪声;
      • 确认电源线和信号线没有电压尖峰(正或负)。

    测试流程

    • 避免热开关:
      • 仅在电源关闭时连接/断开待测电路板;
      • 确保旁路电容器在断开被测电路板之前完全放电;
      • 确保继电器和开关仅在电源完全关闭时连接/断开;
      • 避免在测试之间进行热切换:
        • 请勿在连接或打开电源时更改电压值或电流范围;
        •  在开始下一次测试之前、请勿在没有足够时间让电容器放电的情况下关闭测试之间的电源;
        • 请勿使用不同高度的弹簧触点、否则可能会导致连接到任何具有未确定序列的活性电源。
    • 包括电压/电流钳位、以防止数据表违规。
    • 管理测试程序:
      • 遵循测试程序/程序的书面发布流程;
      • 发布前审核测试计划/程序;
      • 维护修订控制下的测试程序/程序。

    此致、
    Kate