This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:我可以使用 DAC43608 + TMUX6104来调节四种 LED 电流模式吗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6104, DAC43608, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/889115/tmux1104-can-i-use-the-dac43608-tmux6104-to-adjust-four-patterns-of-led-currents

器件型号:TMUX1104
主题中讨论的其他器件:TMUX6104DAC43608

E2E、  

我正在考虑使用 DAC43608 + TMUX6104来调整附件中的四种 LED 电流模式。

如果您有另一个推荐的模拟软件、您能告诉我吗?

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是如何遇到 TMUX6104的? 这是 一个+/-18V 部件。

    由于 DAC43608是5V 器 件、我还推荐使用5V 器件 TMUX1104、它也是我们的低电压精密多路复用器产品系列的一部分。

    在 TMUX 器件型号中、第一个数字 是电压。  较低的数字是较低电压的器件、较高的数字是较高电压的器件。   

    请查看以下两个器件之间的比较、如果您有任何疑问、请告知我。

    谢谢

    Saminah