This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX1208是否可以用作 I2C 开关?

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/888937/tmux1208-is-tmux1208-can-use-as-i2c-switch

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

大家好、

我有一个简短的问题作为主题, TMUX1208是否可以用作 I2C 开关?

我通过 TI.com 查询,TMUX1209适用于使用的 I2C,因为1208与1209系列相同,但 TI.com 中没有具体描述,也可以用于 I2C,所以我想快速检查一下,谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    只要 协议的电压和带宽处于器件的建议运行条件内、所有无源 FET 开关 TMUX1208、TMUX1209就可以支持任何协议、如 I2C。  

    谢谢

    Saminah