This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:请推荐将 LDO 的输出复用到4个单独的负载上的器件。

Guru**** 2525450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TS3A4751, SN74CB3T3125, SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/887591/tmux1104-please-recommend-device-to-multiplex-the-output-of-an-ldo-to-4-separate-loads

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件:TMUX1104TS3A4751SN74CB3T3125SN74CBTLV3126

E2E、  

我们是否 有用于电压电源的1-4开关/多路复用器?

下图是我尝试 解决的问题。

我正在寻找一个具有4个 ENS (或2个 ENS)的单个小型 IC、该 IC 可控制从 LDO 到4个输出的1个输入的开关/多路复用、其中一次只打开一个输出。

传播延迟必须非常小。

LDO 的输出需要达到四个独立的输入。 并非所有输入都同时需要 LDO 输出、这就是探索1:4开关/多路复用器选项的原因。

我的另一个选择是使用4个单独的 LDO、但同样、并非所有4个 LDO 都同时导通;一次只有1个 LDO 导通。  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息和图表。

    什么是 LDO 电压和电源电压? 流经开关的预期持续电流是多少?

    TMUX1104是一款4:1多路复用器、由于其导通电阻低且泄漏电流低、因此可能非常适合此应用。 请看一下、让我知道您的想法。

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LDO 上的负载、现在假设为25mA、50mA 和200mA。

     

    1. TMUX1104提供双向功能如何确保不发生反向电压反馈?

     

    1. 如果 LDO 的输出电流为25mA 或100mA、这些多路复用器件的预期压降是多少?
    1. RON 和 Δ_RON 代表什么?
    1.                                                         i.      压降是否为:100mA*1.5欧姆=0.15V?

     谢谢

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 的 AAH 输出为1.8V、来自3.3V 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我认为 TMUX1104不合适、因为 TMUX1104的绝对最大源极/漏极连续电流额定值为+/-30mA。 我将查找具有高达200mA I/O 连续电流额定值的器件、因为大多数信号多路复用器支持较低的连续电流额定值。

    您正确使用欧姆定律、Ron 是插入导通状态开关信号路径的电阻。 Δ Ron 是通道间 Ron 的匹配。

    TMUX1104是双向的、信号的"方向"由驱动信号(在本例中为 LDO)决定。  

    观看此 TI 高精度实验室培训视频、了解有关 Ron (开关的导通状态电阻)的更多信息。  

    还可以使用此多路复用器和信号开关术语表作为所有开关参数和功能 (例如 Ron)的参考。

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    另一种需要考虑的配置是4通道1:1 (SPST)开关。 通过搜索此配置并按低导通电阻分类、我找到了几个选项、但没有一个选项能够支持高达200mA 的连续通道电流。  

    TS3A4751具有此配置的最低典型 Ron、最大连续电流额定值为100mA。

    SN74CB3T3125和 SN74CBTLV3126都具有低导通电阻和128mA 的最大额定持续电流。

    请告诉我您对这些选项的看法。

    此致、
    Kate