This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:器件的输出电流

Guru**** 2485245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/888432/sn74lvc1g3157-output-current-of-the-device

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

大家好、

我的客户使用此器件从单个放大器切换2个扬声器、他们在关断通道上观察到意外的声音、这表明该通道未完全关断。  

他们需要驱动的电流约为300mA、我认为这远远超出了数据表中的规格。 奇怪的是、器件未损坏。

您认为我的想法是否正确? 您建议如何进行此切换?  

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    SN74LVC1G3157导通状态开关电流的绝对最大额定值为+/- 128mA。 超出此额定值的应力可能会造成永久损坏、不表示功能运行。

    对于具有更高导通状态开关电流要求的音频应用、我建议查看 TS5A22362。 请告诉我此开关是否满足您的要求。

    此致、
    Kate