This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:连接多个串联的 TSL500

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885944/ts3l500-connecting-multiple-tsl500-in-series

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

大家好、

您能否查看此方框图?

我的客户正在尝试串联连接两个 TS3L500。

您是否期望信号质量正常? TI 是否曾经支持过这样的客户构建系统?

或者、如果需要进行一些传输分析/仿真、Ron = 4 Ω 典型值、CON = 8pF 典型值。 可以进行分析吗?  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    感谢您发送方框图。 查看图后、我想为这个应用推荐 TS5MP646。 此开关具有高带宽和断电保护等附加功能、并包含插入损耗规格。

    请告诉我您对 TS5MP646的看法。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的推荐。

    您是否期望采用 TS5M646的设计通过 Ether PHY 合规性测试?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    TS5MP646支持高达3GHz 的带宽、与1000Base-T 数据速率兼容。 此外、TS5MP646支持0V 至3.6V 的 I/O 电压范围。

    以太网 PHY 合规性是一项系统级测试。

    此致、
    Kate