This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:我需要一个2:1高速4通道多路复用器、每个通道能够进行1.8V 和3.3V 电平转换

Guru**** 2486625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/886666/sn74cb3t3257-i-need-a-2-1-high-speed-4-channel-mux-with-each-channel-capable-of-level-shifting-1-8v-and-3-3v

器件型号:SN74CB3T3257

E2E、  

我正在寻找一个也可以用作电平转换器的多路复用器。  2:1高速4通道多路复用器、每个通道能够在不同的电压下工作。  

典型 应用:

一个 JTAG 连接器、板载多个芯片。  

JTAG 软件狗在3.3V 下工作

OUT1 (Chip1)在3.3V 下工作

OUT2 (Chip2)在1.8V 下工作  

我查看过多路复用器产品组合,但我看不到任何在输出端口上支持不同电压的产品。

“输出电压转换跟踪 Vcc”是什么意思?

我在数据表中看到以下内容:

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

     “输出电压转换跟踪 Vcc” 是指 输出如何根据 Vcc 值跟随输入电压。  

    您可以 在以下应用手册中找到更多详细信息

    此系列可在 2.3V 至3.6V 的电源电压范围内运行

    • 当 VCC = 3.3V 时、该器 件可从5V 输入转换为3.3V 输出。  
    • 当 VCC = 2.3V 时、该器件可从5V 或3.3V 输入转换为 2.3V 输出

    请参阅下图、了解特定 Vcc 下的数据输出电压与数据输入电压间的关系。

    您的应用的输入信号范围是多少?

    您能解释一下您需要多少下行翻译吗?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saminah

    原始文章中提到了所需的电压电平转换。 客户需要将其用于 JTAG 用例、其中软件狗上的 JTAG 信号为3.3V。 要求是在不同的电压下提供2个输出、一个为3.3V、另一个为1.8V。

    在我们的器件中、两个输出都将跟踪单个电压、因此我假设这是不可实现的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIDR、

    是的、  SN74CB3T3257 将对所有输出信号执行相同的电平转换。

    您可以针对   不同(1.8V 和3.3V)电平位移使用2个 SN74CB3T3257。

    谢谢

    Saminah