This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:该器件是否可以用作 I2C 多路复用器?

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/886956/cd4052b-could-this-part-use-as-i2c-mux

器件型号:CD4052B

大家好、

我的客户需要 I2C 多路复用器、但 PCA9544或类似产品太贵。

请帮助您检查 CD4052B 是否可以为四个 I2C 信号执行多路复用器?

I2C 信号速率约为~500kbps。

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于数字应用、我们建议开关带宽为数据速率的1.5倍。 在这种情况下、CD4052B 可以满足您的应用需求。

    您是否了解 了 TCA9544 、它基本上 是 PCA9544的引脚对引脚直接替代产品?   

     

    谢谢

    Saminah