This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4517:输入逻辑低电平问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885900/ts12a4517-input-logic-low-question

器件型号:TS12A4517

当使用一个+3.3V 电源和 V-接地时,输入逻辑高电平/逻辑低电平会有点混乱。  如何允许输入逻辑低电平变为 V+- 3.5? 或者、表下方的注1是否涉及代数约定、即最大负值为最小值、最大正值为最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7页指出:

    由于这些器件没有接地引脚、因此逻辑电平阈值以 V+为基准当 V+电平介于6V 和3V 之间时、阈值限值为 V+–1.5V 和 V+–3.5V。当 V+= 2V 时、逻辑阈值约为0.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Clemens 是对的、这些器件支持双电源、因此逻辑电平也基于双电源。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Saminah