This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:断电保护

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, SN74CBT3257C, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885603/sn74cb3t3257-powered-off-protection

器件型号:SN74CB3T3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3257CSN74CB3Q3257
我想使用 SN74CB3T3257来切换 A 或 B 信号、如下所示。
如下所示、如果 A 和 B 已通电但 C 未通电、即使 Vcc 未提供给 IC、也会向信号线路施加5.5V 电压。
上述步骤之后、当 C 的电源打开时、SN74CB3T3257是否正常运行?
由于 VIN 的最大绝对额定值为7V、并且未描述 Vcc = 0V 的建议运行状态、因此可以确认没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CB3T3257的建议运行条件不允许一个大于3.6V 的电源电压、并且它将其输出钳制在它自己的 VCC 上。 如果您实际上不想进行电平转换、则不应使用 SN74CB3T3257。

    只需使用 SN74CBT3257C 等普通5V 多路复用器。 其数据表显示:

    该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范。  Ioff 特性可确保在器件断电时破坏性电流不会回流。 该器件在断电期间具有隔离功能。

    请注意、Ioff 仅在电源电压为0V 时工作、而不是浮动时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    请告诉我2分。
    ①请告诉我使用 SN74CB3T3257的情况。
    如果 EN 通过上拉电阻器连接到 Vcc、那么在未施加 Vcc 时施加5.5V 电压是否没有问题?

    ②Are 在 Vcc = 2.5V 时、还有其他 IC 可以满足此应用(功率点)的要求?
    我们担心 A 和 B 何时连接到 IC、但 C 何时连接。
    具体而言、如果 C 未连接、则存在这样一个问题:在不提供 Vcc (2.5V)的情况下、A 和 B 可能会输入5.5V 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和建议运行条件允许这样做。

    2. Ioff 功能可防止这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:为了在 Vcc = 0V 时为控制输入引脚施加电压时提供保护、通常被称为失效防护逻辑。 您可以在本 TI 高精度实验室培训视频中了解有关此功能的更多信息。  

    2.为了在 Vcc = 0V 时为 I/O 信号引脚施加电压时提供保护、通常称为断电保护。 您可以在本 TI 高精度实验室培训视频中了解有关此功能的更多信息。

    要进行确认、您是否需要在 Vcc = 2.5V 时传递5.5V I/O 信号? 如果是、我们需要找到一个支持超出电源电压的输入/输出电压的器件。

    您是否了解过 SN74CB3Q3257?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >要进行确认,您是否需要在 Vcc = 2.5V?时传递5.5V I/O 信号

    是的。

    SN74CB3Q3257似乎满足了我的要求。

    在这种情况下、它在 Vcc = 2.5V 时正常运行、如果在 Vcc = 0V 时向信号线路施加5.5V 电压、没问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我确认我的理解是正确的。

    基本上、如果有 Ioff 功能、即使在 Vcc = 0的情况下向信号线路施加5.5V 电压也不会出现问题。

    但是、根据数据表的最大额定值和建议的工作条件、如果在假设将 Vcc 应用于建议的工作条件(如 SN74CB3T3257)的情况下描述 Vcc、则在 Vcc 为0V 时施加5.5V 信号是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 SN74CB3Q3257的原因如下:

    • 借助于诸如2.5V 的电源电压、此开关在 I/O 信号引脚上支持高达5.5V 的电压(支持超过电源电压的输入/输出)。
    • 当向 I/O 信号引脚施加高达5.5V 的信号时、开关受到保护(高阻抗)(断电保护)。

    >>"基本而言、如果存在 Ioff 功能、即使在 Vcc = 0的情况下向信号线路施加5.5V 电压、也不会出现问题。"

    如果在 Vcc = 0V 的测试条件下存在 Ioff 规格(关断泄漏电流)、则开关具有关断保护功能(如我在前一点中所示)。

    此规范还指示开关受高达5.5V 的 I/O 电压保护。 该值可能会因器件而异、并在数据表中进行指示。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供了一个非常明确的答案。 我知道。
    很抱歉、请另外告诉我。

    当在 Vcc = 2.5V 且 VS (VD)= 3.3至5.5V 时使用 SN74CB3Q3257时、①I 需要知道导通电阻(Ron)。
    您是否有显示 Vcc、VS 和 Ron 之间关系的图?
    ②Is 是否有向 OE、S、VDD 端子施加电压的命令?
    ③Please 请告诉我参考。
    在与本问题相同的情况下、是否有一个非 SN74CBT3257C 的 IC 在 VDD = 5V 而不是 VDD = 2.5V 的电压下工作?
    我希望从 C 接收到的2.5V 电压将升压至5V、并用于增加 IC 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉连续写入。

    请另外告诉我。

    ④当 Vcc = 0V 时、无论 OE 是1还是0、SN74CB3Q3257是否保证断电保护高达5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将您的问题合并到最新的帖子中。 您可以期待我们团队对该主题的回应!