This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:电源序列

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885205/mux509-power-sequence

器件型号:MUX509

您好!

我希望您确认以下用例中是否有任何电源序列要求。

*用户将使用双电压(正负)

VDD 和 VSS 之间是否有任何抑制序列?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 对于不具有关断保护功能的器件(例如 MUX509)的电源排序、必须确保在 I/O 引脚上存在电压之前为电源 VDD 和 VSS 加电。  

    只要 VDD 或 VSS 在信号之前通电、就不应担心 VDD 或 VSS 之间的排序问题。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我想问一下其他 MUX50X (X = 6、7、8) 系列

    其他 MUX50X 是否也没有断电保护?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MUX50x 系列没有断电保护特性。

    您的应用和用例是什么? 所需的电源电压(VDD、VSS)和 I/O 信号电压是多少?

    您是否正在寻找具有断电保护功能的器件? 您可以使用 产品搜索工具 、按电源电压、功能(例如断电保护)和参数对器件进行筛选。  

     有关通过关断保护简化电源定序(以及如何识别具有此功能的器件)的更多信息、请观看此 TI 高精度实验室培训视频。

    如果您需要根据您的应用为具有断电保护功能的器件提供建议、请告诉我。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你感到困惑。

    客户只需使用多种 MUX50X 系列。 因此、我不仅询问了 MUX509、还询问了 MUX50X。(由于 我在发布 E2E 时只能在"器件型号"上选择一个器件、我询问了特定器件型号(MUX509)。)

    您的回答对我来说已经足够了、所以我将结束这个主题。

    BR、