This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:当输入为3.3V 时、IBIS 模型的输出显示为2.1V

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885844/sn74cb3t3245-ibis-model-shows-2-1-v-on-output-when-input-is-3-3-v

器件型号:SN74CB3T3245

我希望一切都好!  

 

我 尝试 对 SN74CB3T3245PW IBIS 模型进行仿真、但  有一些问题、请参阅以下内容:

 

SN74CB3T3245PW IBIS 模型(您的 scdm055.IBS 日期为2003年7月30日)似乎遇到了问题。  当我尝试通过模型从引脚15传递到引脚5时、3.3V 信号的输出电压仅为2.1V。

 


 

是否有较新的可用模型? 你有其他建议吗?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     CB3T 器件被设计成电平位移信号-请参阅 SN74CB3T3245数据表中的详细信息。

    您能解释一下您尝试建模的内容吗?  

    IBIS 模型用于对逻辑引脚进行建模,但在信号路径模型方面并不能做得非常好。  您可以使用 SN74CBTLV3245A  进行轨到轨开关、无需电平位移-它还具有在线提供的 IBIS 和 HSpice 模型。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Saminah