This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级、支持6GHz 可用带宽)最大 MIPI 数据速率

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/885407/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-maximum-mipi-data-rate

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

您好!

我想使用开关在2个 MIPI CSI-2图像传感器之间进行选择:每个传感器具有单个数据通道、MIPI 时钟500MHz 和数据速率1Gbps。

我想了解 TS5MP646是否能够处理此数据速率。

在组件数据表中报告了参数"差分带宽"、以 GHz 为单位:该带宽与可用于每个传感器(单数据通道)的最大数据速率之间的关系是什么?

谢谢、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    "差分带宽"意味着已针对每个差分对、也就是每个数据通道测量带宽。

    我找到了同事 Adam 提出的类似问题的答案:


    简而言之、1Gbps 时的性能应非常出色。 请注意、有效 BW 取决于您的设计。  如果您对此有任何疑问、请告知我们。
    查看我们有关高速应用设计的应用手册:

    《高速接口布局指南》

    信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    非常感谢。

    Riccardo