This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 转接驱动器/重定时器

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1158111/pcie-redriver-retimer

主题中讨论的其他器件:XIO3130

您好!

我的 CPU 主板上有1个 PCIe Gen4 x16插槽、我需要设计一个带有2个 PCIe Gen4 x16插槽的提升卡。

请建议在这种情况下哪种转接驱动器/重定时器解决方案最合适。

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 使用点对点连接、因此为了同时支持两个插槽、您需要一个活动的数据包交换机。 TI 生产 XIO3130、但仅为×1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    Clemens 正确 、如果您需要提升卡的两个插槽 同时主动通信 、则唯一的解决方案是有源开关。   

    但是、如果应用一次只需要两个插槽中的一个处于活动状态、那么我们就有相应的产品。  

    应用是什么?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    在方便时告诉我应用程序。  如果需要数据包切换、我们可以解决该问题。

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。