This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:是使用 TS3L301 IC 时所需的磁性元件。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897405/ts3l301-is-magnetics-needed-while-using-ts3l301-ic

器件型号:TS3L301

大家好、

磁性元件用于防止两个收发器 IC 之间的故障、瞬变和共模信号(由 EMI、电缆拾取的噪声、阻抗不匹配引起)。 磁性元件还提供电隔离。

由于 EINT 是两个测试仪之间的测试夹具、如图所示。 我们的 EINT 板的作用类似于电缆。 如图所示、测试仪1和测试仪2器件已经包含磁性元件、因此我们没有在 EINT 中提供磁性元件、如图所示。  

请找到下图、并告知我们您的反馈是需要磁性元件还是在 EINT 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    建议 在以太网链路的两端都使用磁性元件-您在两侧的两个测试仪中都提供磁性元件、因此在 EINT 中不需要磁性元件。

    为了确保器件的安全、最好在未通电时将以太网线路驱动为低电平。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的支持。

    对于如何在不失真正周期的情况下对信号进行直流转换、我们也很少有疑问。 我们将线路上拉至100R、发现正信号失真。 请找到以下图片以供参考。 请建议如何对以太网通道进行直流偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    我将在以太网团队中为您提供指导-  TS3L301 不能用于处理负摆幅。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们正在等待您对以太网通道偏置的指导。 请确定优先级吗?

    此致、

    Harshavardhan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshavardhan、  

    放置在上方方框图直流偏置块中的上拉电阻器不应对 PHY 检测到的以太网数据线产生任何影响。 "测试器1"和"测试器2"中的磁性元件将对 PHY 检测到的直流偏移进行去耦。  

    您能否描述您观察到的失真以及信号在何处探测?

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的支持。  

    如果有任何问题、我们将会与您再次进行讨论。


    此致、
    Harshavardhan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们通过将电阻器上拉至3.3V 来偏置以太网线路。 因此、开关输入侧的 I/O 电压电平将从4.3V 摆动到0V  、但我们将在3.3V 电源下运行 TS3L301。 我希望这不会影响 IC 的功能、并且开关外部的信号数据不会丢失。  

    注意:根据数据表、开关的 I/O 电压电平为5V。 请解释一下如何实现这一点吗?


    等待您的早期回复。


    此致、
    Harshavardhan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能否按优先顺序并告知我您的意见?

    此致、
    Harshavardhan.K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshavardhan、  

    我将再次在开关团队中对此进行评论。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshavardhan、  

    如果  TS3L301 在3.3V 电源下运行、您可以顺利地传递高达5.5V 的输入电压。

    此致

    Saminah