This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-EP:受试者 PN 上的 COM 和 GND 引脚之间是否存在内部连接?

Guru**** 2387730 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/898567/ts5a3159-ep-is-there-an-internal-connection-between-the-com-and-gnd-pins-on-the-subject-pn

器件型号:TS5A3159-EP
主题中讨论的其他器件:TS5A3159

您好!

主题 PN 上的 COM 和 GND 引脚之间是否存在内部连接?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    COM 和 GND 之间没有直接内部连接、但 COM 和 GND 之间有 ESD 二极管(请参阅绝对最大额定值中的 IIOK 规格、其中显示了您可能通过接地钳位二极管放置的最大电流)

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您提供信息。  后续行动:   

    1. 在 TS5A3159上、如果 COM 和 GND 之间没有连接、FET 驱动器如何工作?  我担心、除非隔离驱动器、否则在某个位置会有一个接地环路。  你能评论吗?   

    谢谢、

    HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    FET 驱动器和 FET 共用同一个与 GND 电气连接的基板。 我们的数据表中定义的所有电压都是相对于 GND 的。

    此致

    Saminah