This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:CAN SN74LVC2G66-Q1支持 UART

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/901210/sn74lvc2g66-q1-can-sn74lvc2g66-q1-support-uart

器件型号:SN74LVC2G66-Q1

您好!

 SN74LVC2G66-Q1有两个问题、

我们希望 在 UART 接口(TX 和 RX)上使用 SN74LVC2G66-Q1、这样做是否合适?

 SN74LVC2G66-Q1能否支持250Kbit/s 和 1Mbit/s?  

UART 到 RS232: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trs3232e-q1.pdf?ts=1588143475689

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,此开关可用于切换数字信号。

    2.此交换机的带宽比所需带宽大得多(>100MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    正如 Clemens 提到的、此开关可满足您的要求。

    如果您对交换机功能有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    如果我们将控制输入设置为低电平、开关将关闭。 输出将设置为高阻态、是否正确?  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    是的、没错。 当控制输入被设定为低电平时、此开关将关闭(高阻抗)。

    此致

    Saminah