This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:在断电状态下 COM 到 NC 之间实现隔离。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/901011/ts5a23159-isolation-between-com-to-nc-in-power-off-state

器件型号:TS5A23159

 

我对模拟开关 TS5A23159有疑问、

COM 到 NC 在断电状态下的隔离是什么?

未应用 V+时器件的状态是什么、

器件是否仍处于 COM-NC 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

     TS5A23159器件提供断电保护- 此 e2e 博文提供了更多信息

     

    您可以看到、在泄漏规格中、当 Vcc = 0V 时、此器件支持隔离

    TS5A23159 将在开关电源未上电时(Vcc=0)在 I/O 和数字逻辑引脚上保持高阻抗状态; COM-NC 路径也将保持高阻抗状态。

     

    此致

    Saminah