This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3384A:不向 OE 逻辑控制引脚添加下拉电阻器有什么风险?

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/900660/sn74cb3q3384a-what-is-the-risk-of-not-adding-a-pull-down-resistor-to-the-oe-logic-control-pin

器件型号:SN74CB3Q3384A

E2E、  

我在制造时遇到问题,忘记放置下拉电阻器,使 OE2引脚悬空。

 

目前、我发现所有机器都运行良好、显示出低水平以实现、而且我的市场上有数千台机器、我担心可靠性、希望您能提供意见、这有多大的潜在风险?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您使用 E2E。

    OE2是该器件的逻辑引脚,不能保持悬空状态,需要具有定义的高电平或低电平状态 ),以确保器件正常工作-请参阅 TIPL 视频 开关和多路复用器中的更多详细信息:是否可以将未使用的引脚保持悬空?

    如果 OE2上没有下拉电阻、则可能是 OE2浮动时开关信号路径会出现高阻抗。  此外、悬空的逻辑引脚会导致流经 Vcc 引脚的电流消耗过多(ICC)。  该电流消耗可能高达几 mA

    要解决此问题、您需要确保 OE2被驱动为低电平以启用 SN74CB3Q3384A 信号路径。  

    您能否解释一下如何驱动 OE2引脚上的逻辑低电平信号?

    此致

    Saminah