This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:传播延迟的变化

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/899759/sn74cbtlv3257-variations-in-propagation-delay

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

我们的客户尝试 通过多路复用器路由某些 SPI 信号、但并非在其所有通道上路由。 它们希望长度与所有 SPI 信号匹配。

例如、如果最大延迟为0.25、并且在 PCB 布线中添加了额外的1.5英寸来补偿非多路复用信号、则实际延迟可能会变为0.1ns -这将不是我们很好地匹配的。 那么、我们的问题是多个芯片(SN74CBTLV3257)之间实际传播延迟可能会有多大的变化? 我们是否有这方面的数据?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    单个器件上各个通道之间的延迟差异 称为通道间偏差或输出偏差。 这不作为数据表参数涵盖。

    通过查看此 CBTLV 系列器件、您可以假设传播延迟介于0 - 0.25ns 之间、并相应地设计您的系统。  您可能必须以这样的方式添加布线、使差值延迟介于之间的某个位置。

    谢谢

    Saminah