This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 250W 模拟开关

Guru**** 2484705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897957/250w-analog-switch

您好、E2E、

美好的一天!

我有一位客户正在寻找能够处理250W 微伏信号的模拟开关。 我们有这种开关吗?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我将把这项工作转移给电源开关团队、以获得建议-  

    我们的多路复用器(包括新的多路复用器)可支持以 mA 为单位的电流。  我们的产品系列中没有电源多路复用器。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    欢迎使用 E2E!

    您能否帮助澄清应用中的电压和电流范围?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    我的客户说电压电平在微伏到毫伏范围内、功率为250W。 我将与我的客户核实他们是否有确切的值。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    对于在非常小的电压范围内工作、此应用似乎具有非常高的功率要求。 为了能够提供正确的建议、我需要 VIN (施加到器件的电压)和 IOUT (提供给负载的电流)。

    客户尝试实现的应用的说明也可以帮助我提供我们产品组合中可能具有的最佳解决方案。

    此致、

    Andy Robles