请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DDR3812 TS3DDR3812可以 支持 LVCMOS18? 我们还能 将两个选择信号短接在一个中吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TS3DDR3812可以 支持 LVCMOS18? 我们还能 将两个选择信号短接在一个中吗?
尊敬的 Dilip:
是否要将 TS3DDR3812 用作 LVCMOS18信号开关?
TS3DDR3812 支持 数据表中建议的工作条件中规定的0-Vcc 信号 、其中 Vcc 为3V 至3.6V
如果 要在两者都处于 L 或 H 时将其用于功能、则可以将一个中的两个选择引脚短接
此致
Saminah
尊敬的 Dilip:
从上表中可以看出 、TS3DDR3812 可以支持0-Vcc 的输入
VCC 可以是3-3.6V -如果您的电源处于建议的工作范围内、您可以传递1.8V 信号。
此致
Saminah