This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:TS3DDR3812可以支持 LVCMOS18?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897418/ts3ddr3812-ts3ddr3812-can-support-lvcmos18

器件型号:TS3DDR3812

TS3DDR3812可以 支持 LVCMOS18?  我们还能  将两个选择信号短接在一个中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    是否要将 TS3DDR3812 用作 LVCMOS18信号开关?

     TS3DDR3812 支持  数据表中建议的工作条件中规定的0-Vcc 信号 、其中 Vcc 为3V 至3.6V  

    如果 要在两者都处于 L 或 H 时将其用于功能、则可以将一个中的两个选择引脚短接

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samiah、

    是的、我们需要 馈入 LVCMOS18信号作为多路复用器/多路信号分离器的输入。

    如果 TS3DDR3812不支持,您可以建议进行替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    从上表中可以看出 、TS3DDR3812 可以支持0-Vcc 的输入  

    VCC 可以是3-3.6V -如果您的电源处于建议的工作范围内、您可以传递1.8V 信号。

    此致

    Saminah