大家好、
作为主题,我的客户正在使用此器件作为解决方案,并询问 此器件是否可用于3.3V SPI 信号?
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
作为主题,我的客户正在使用此器件作为解决方案,并询问 此器件是否可用于3.3V SPI 信号?
Andy
尊敬的 Andy:
SN74CBT3257可用于3.3V SPI 信号-然而 SN74CBTXXXX 系列开关是 单 N 沟道 FET 开关。 这意味着它不支持信号路径上高达 Vcc 的电压。 正如您在下面看到的、输入到输出的传递函数是非常线性的、直到输入电压达到 Vcc -~1V。 此时、FET 开始关闭、并将削波高于 Vcc -~1V 的电压。
如果偏置开关 Vcc = 5V、您将能够毫无问题地支持3.3V 信号、但5V 信号将被削波至大约4V。
在类似的配置中、 新型 TMUX1574也是如此。 可支持0V 至 VDD 范围内的输入信号、除了其他特性(1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑)之外、还支持 SPI 信号。
重新分级
Saminah