请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6119 尊敬的 E2E 团队:
我对该器件的电源是 Vdd = 12V、VSS = GND
- 我需要知道该器件的输出电压摆幅。 因此、如果我的信号为 mV 或接近 GND、我可以查找-ve VSS 电源
- 我使用它来切换电流测量电路上的感应电阻器[多路复用器的输入信号为模拟信号]、因此它运行良好、但我不确定该器件是否适合处理模拟输入和输出?
- 由于其内部电气参数、该器件是否会产生任何相移?
请将此视为紧急查询、并为我提供帮助