This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 带宽)此部件是双向开关吗?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/898395/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-is-this-part-is-bidirectional-switch

器件型号:TMUX646TS5MP646

您好!

我想使用 定制板中的 TS5MP646器件来切换 MIPI DSI 和 LVDS 信号。 我的要求是使用 TS5MP646作为1:2和2:1开关。 此部件是双向开关吗?

附件中详细介绍了信号连接详细信息。请告诉我是否可以使用此器件或建议适合我的应用的器件。  

谢谢、此致

Shruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruthi、

    所有 TI 无源 FET 开关都是双向的。 有关更多详细信息、请参阅 开关和多路复用器是双向的吗? 在下面的线程中:

    此致、

    Saminah

     TS5MP646 可支持您共享的应用-请参阅有关 LVDS 信号支持的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    因此、您知道 TS5MP646器件也可用作2:1 MUX 和1:2多路信号分离器。 我是对的吗?

    请确认我的理解是否正确。

    此致、

    Shruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    是的、没错。    TS5MP646是双向的、可用作2:1 MUX 或1:2 DEMUX。

    寄存器

    Saminah