This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257规格问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/897995/sn74cb3q3257-question-of-sn74cb3q3257-spec

器件型号:SN74CB3Q3257

SN74CB3Q3257数据表中未列出"SEL"引脚 VIH 和 VIL 的说明。

您能告诉我 Vcc=3.3V 设计中的 VIH 和 VIL 规格吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    数据表根据   建议运行条件下的 Vcc 范围显示了 SN74CB3Q3257的 VIL 和 VIH 规格。

    对于3.3V 的 Vcc、您将在 VCC = 2.7V 至3.6V 时使用 VIH 和 VIL 电平

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。