This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:信号问题

Guru**** 2484735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896418/ts5a3159-signal-issue

器件型号:TS5A3159

尊敬的团队:

在布局过程中、NC 和没有输出引脚必须具有50欧姆电阻吗?

当 Ch1 (中的引脚:6)为高电平时、CH2 (引脚:4 COM 为低电平)、CH3 (引脚:3 NC)未变为低电平。

是因为 CH1高电平意味着断开 COM 到 NC 的连接吗?

如果我想 NC 引脚变为低电平、需要具有低电阻器? 或如何处理它?

COM 引脚具有22nH 串联电感(AL19)

当输入射频带宽为40MHz 时、上升时间为9.6us

当输入 RD 带宽为20MHz 时、上升时间为24.8us、这会导致信号问题。

有什么想法可以解决这一上升时间的问题?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    BTW、 如果 NC 和 NO 输出引脚在布局期间没有50欧姆电阻、会发生什么情况?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在下面查看您的问题的详细信息:

    在布局过程中、NC 和没有输出引脚必须具有50欧姆电阻吗?

    • 50Ohm 阻抗是用于保持良好信号完整性的标准阻抗。 对于高频信号、建议匹配源阻抗和负载阻抗、以避免信号反射。  TS5A3159 支持100MHz 的低带宽 -高速(~GHz)信号需要50 Ω 阻抗匹配

    当 Ch1 (中的引脚:6)为高电平时、CH2 (引脚:4 COM 为低电平)、CH3 (引脚:3 NC)未变为低电平。

    是因为 CH1高电平意味着断开 COM 到 NC 的连接吗?

    • 正确,如果您查看器件功能表,当“IN”为高电平时,NC 到 COM 为高阻抗。

    如果我想 NC 引脚变为低电平、需要具有低电阻器? 或如何处理它?

    • 是的、您可以在 NC 处使用下拉电阻器

    3. COM 引脚具有22nH 串联电感(AL19)、 有什么想法可以解决上升时间的问题?

    • 根据公式 V = L * di/dt、电流在短时间内变化(例如开关事件)将导致电压尖峰(与布线的寄生电感的顺序相同)、从而最大限度地缩短 上升时间、 您需要降低 di/dt、因为 电感器上可能会产生大电压。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminah:

    感谢您的及时响应。

    1:NC 和 NO 处的下拉电阻器的建议值是多少?

    2.是否对原理图设计有任何意见?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于下拉电阻器、没有标准值、但需要考虑以下因素:

    a) NC 引脚连接到的输入阻抗是多少。 下拉电阻应低于该阻抗。 b)。 下拉电阻器可能会消耗静态电流、具体取决于 NC 引脚连接。 c)。 NC 引脚下降的速度应该是多快。
    2.原理图看起来正常-我看不到电源引脚上的去耦-请参阅数据表中的电源相关建议部分、所有电压均在建议的工作条件内。
    此致
    Saminah