This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有汽车级双刀双掷(DPDT)开关?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/895544/do-we-have-dpdt-switch-automotive-grade

主题中讨论的其他器件:SN3257-Q1

各位专家:

汽车级双刀双掷开关。  Qorvo QPC1217Q 作为参考。

谢谢!

BRS、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    QPC1217Q 是一款具有高达6GHz 高带宽的射频开关。

    TI 目前未将  其信号开关描述为"RF"开关、也未将其推向市场。  通常、术语 "RF"开关是指可以处理大量 功率 并采用 GaN 或 GaAs 工艺的器件。  TI 的信号开关采用 CMOS 工艺、在使用术语"RF"开关时不会处理大多数人认为的相同功率量。  

     SN3257-Q1 是我们的最高带宽汽车开关、带宽支持900Mhz。

    您的系统中需要开关的位置。  这可能会给天气提供线索、也可能不能使用 TI 开关。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的评论。 我注意到 SN3257-Q1是 SPDT。 我们是否有适用于 DPDT 的器件?

    工作频率为800-5000MHz。 插入损耗需要<=1.5dB。

    期待您的评论。

    BRS、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车 DPDT 开关 的带宽要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wislon、

    是的、在 DPDT 中、我们在汽车中使用的开关没有高带宽。

      上的 SN3257-Q1支持最高带宽、但采用 SPDT。

    此致

    Saminah