This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:最高工作结温规格

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896703/ts5a3157-maximum-operating-junction-temp-spec

器件型号:TS5A3157

大家好、团队、

TS5A3157是否有最大工作结温规格?  

我知道计算器工具、这些开关通常不会耗散太多功率。 这是否意味着最大工作结温等于最大建议环境温度? 在本例中为85°C? 或者、最大结温实际上是否更高、以便仍可承受额外的功率损耗? 由于最高存储温度为150°C、因此我们希望最大结温为125°C 我们知道、性能可能无法得到保证、但我们希望了解在发生故障时器件是否会损坏。

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    最高结温表示器件在建议的工作条件下运行时 IC 的温度 a)和 b)、从而尝试在器件内部产生最多热量。 由于信号开关是低功耗器件、因此即使您将器件运行到数据表中规定的最大限制、它们也不会变得很热。

    请注意、在结温 Tjmax=环境温度最大值+ Pmax (RθJA)等式中、Tjmax 等式的主要因素是环境温度(85度)、器件运行仅为简单信号开关增加少量(~20-30度 C)

    绝对最大值中的最高存储温度会影响器件的损坏/可靠性、而建议的运行条件则适用于器件的运行。

    您无法在环境环境环境中可靠地加电和操作信号开关、该环境大于数据表中规定的限值。 对于大多数商业级器件、此限值通常为85°C。我们无法保证环境温度超过数据表中规定的限值时的数据表性能。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saminah、

    这正是我所期望的。 只是想确保这里没有遗漏任何东西。

    Lutz