This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:TMUX1247DCKR 使用?Ω

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896661/tmux1247-tmux1247dckr-use

器件型号:TMUX1247

我的侧面有一个开关材料、主要用于选择 MDC、MDIO 接口、TMUX1247DCKR 是否可以满足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simba、

     TMUX1247 具有250MHz 的带宽、因此它应该能够毫无问题地支持应用。 (通常 MDIO 接口时钟(MDC)速度定义为高达2.5MHz。)

    我还会 检查您的应用所需的电压要求和配置、以确保 TMUX1247支持这些要求和配置  

    此致

    Saminah